结果:找到"ON恒流二极管 ",相关内容1000条
- 整流二极管如何识别判断?
- 整流二极管在电子电路中广泛用于将交流(AC)电转换为直流(DC)电。正确识别整流二极管对于保证电子设备的性能至关重要。1.外观识别整流二极管通常具有标准的封装形式,如DO-41、DO-201AD、TO-220等。这些封装形式的二极管通常会有一个黑色或灰色的圆柱形体,一端是金属引脚,另一端可能有一个环形的金属部分,用于散热和焊接。大功率整流二极管可能装在更大的TO-220或TO-3封装中,这些通常用于更高电流的应用。2.印刷标记识别在二极管的封装上,通常会印有型号、品牌和有时的生产批号。整流二极管的型号如1N4007或BY255等,这些型号帮助识别二极管的电气特性,如最大反向电压、最大正向电流...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-17 09:45:00
- 整流二极管有什么特点?
- 整流二极管作为电子电路中最基础的组件之一,其主要功能是允许电流只在一个方向流动,从而实现电流的单向导电性。整流二极管广泛应用在各种电源转换、信号整形以及电路保护等应用中。一、工作原理与特性整流二极管的核心工作原理基于PN结的单向导电性。当正向偏压(即P端接正极,N端接负极)时,PN结的势垒降低,二极管导通;反之,当反向偏压(即P端接负极,N端接正极)时,PN结的势垒增加,二极管截止。这种特性使得整流二极管能有效地将交流电(AC)转换为直流电(DC)。二、主要特点单向导电性:最显著的特点是其单向导电性,能够控制电流只在一个方向流动,广泛用于整流电路中。承受高电压:相比其他类型的二极管,整流二极...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-25 09:46:00
- 整流二极管损坏的原因有哪些?
- 整流二极管能够将交流电(AC)转换为直流电(DC),从而满足各种电子设备的电源要求。然而,即便设计再精良、制造再严格的产品,也难免会遭遇损坏的问题。1.过载过载是导致整流二极管损坏最常见的原因之一。当通过二极管的电流超过其最大承受能力时,会导致其内部温度急剧上升,长时间的过载运行会使二极管内部结构受损,最终导致功能失效。此外,电源电压的突然增加也可能导致瞬间过载,从而烧毁二极管。2.温度过高温度对整流二极管的性能有着直接影响。在高温环境下长时间工作,或是因为散热措施不当导致的内部温度过高,都会加速二极管的老化过程,降低其寿命。高温还可能导致二极管内部材料的热膨胀,从而引起物理损伤,甚至导致断...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-20 10:20:00
- 整流二极管与普通二极管有什么区别?
- 整流二极管与普通二极管都是电子电路中确保电流单向流动,虽然整流二极管与普通二极管在某些方面有相似之处,但是它们的设计目的、性能特点及应用领域都有明显的区别。一、基本原理与构造差异普通二极管,通常指的是小信号二极管,它们设计用于处理低电压和低电流的信号。普通二极管主要用于信号检波、开关、限幅、信号调制等微弱电流电路中。它们的反向恢复时间较短,适合高频应用。整流二极管,则专门设计用于将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这类二极管能够承受较高的电流和电压,通常用于电源适配器、电源供应器和电力转换系统中。与普通二极管相比,整流二极管的核心差异在于它们的耐压能力和电流承载能力。二、电气特性差异耐压能...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-02-26 09:37:00
- MDD整流桥是否会改变电路中电压的大小呢?
- 通过整流桥后就直接得到所需要的工作电压可行吗?实际整流桥后端输出电压为多少V呢一、原则上整流桥不改变电路中电压的大小关于整流桥的设计原理解释:将具有单向导通特性的4颗二极管芯片,用桥式电路连接的方式封装在一个壳子里边,并用4根引线引出方便与外部电路相连。整流桥工作原理方式是,轮流交替工作的两两组二极管,使得负载端获得了持续不间断的电流通过。运用整流桥相比于半波整流电路提升一倍的工作效率,且解决了全波整流电路需要前端变压器中心抽头的复杂操作。根据整流桥的工作原理方式,我们可以得知,经过整流桥后仅会改变交流电的极性方向,让电源负载端获得了持续不断的工作电流。理论情况下(不考虑压降等细微自损耗),...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-20 10:01:00
- 整流二极管的代换原则及参数指南
- 整流二极管的代换可以从整流二极管的参数进行比对。1.击穿电压VB:指二极管反向伏安特性曲线急弯点处的电压值。当反向为软时,它是指给定反向泄漏电流下的电压值。2.零偏置电容CO:指二极管两端电压为零时扩散电容和结电容之和。值得注意的是,由于制造工艺的限制,即使是同一类型的二极管,其参数也有很大的偏差。手册中给出的参数通常是一个范围。如果测试条件改变,相应的参数也会改变。例如,1N5200系列硅塑料整流二极管在25°C下测得的IR小于10uA,而在100°C下,IR小于500uA。3.最大平均整流电流IF:指二极管在长期运行期间允许的最大平均正向电流。电流由PN结的结面积和散热条件决定。在使用过...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-07 09:49:00
- MDD整流二极管的特征区别是什么呢?
- MDD整流二极管分几种比较呢?MDD整流二极管分别作用是什么呢?整流二极管分为以下4类:通用整流用、通用开关用、肖特基势垒二极管、快速恢复二极管4种类型:1.通用型一般用于整流,主要目的是将交流整流为直流。桥式二极管是整流用的二极管组合。另外,用于无意中电源或电池反接时,保护用于防止过电流流过。正向电压VF因工作电流而异,1V左右为标准。这是硅PN结二极管的普通VF。反向恢复时间trr是以50Hz/60Hz的商用电源的整流为前提,以不是特别快的为标准。2.开关型,用途如其字面所示,主要用于电源的切换。VF标准与通用型相同。因为以开关用途为目的,所以trr比通用型更快。但是,还达不到肖特基势垒...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-07 10:54:00
- MDD整流二极管的反向恢复过程有哪些呢?
- MDD二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程是什么?产生反向恢复过程的原因是哪些呢?1.整流二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。其中tS称为存储时间,tt称为渡越时间,tre=ts+tt称为反向恢复时间。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。2.产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压VF时,载流子不断扩散而存储的结果。当外加正向电压时P区空穴向N区...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-07 10:01:00
- MDD整流二极管的反向恢复过程有哪些呢?
- MDD二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程是什么?产生反向恢复过程的原因是哪些呢?1.整流二极管从正向导通到截止有一个反向恢复过程在上图所示的硅二极管电路中加入一个如下图所示的输入电压。在0―t1时间内,输入为+VF,二极管导通,电路中有电流流通。通常把二极管从正向导通转为反向截止所经过的转换过程称为反向恢复过程。其中tS称为存储时间,tt称为渡越时间,tre=ts+tt称为反向恢复时间。由于反向恢复时间的存在,使二极管的开关速度受到限制。2.产生反向恢复过程的原因——电荷存储效应产生上述现象的原因是由于二极管外加正向电压VF时,载流子不断扩散而存储的结果。当外加正向电压时P区空穴向N区...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 整流二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-05 10:03:00
- NSI45030AT1G45V30mAON安森美LED恒流驱动器车灯级和工业照明
- 该线性恒流稳流器是一款简单、经济和耐用的器件,适用于为LED中的调节电流提供经济高效的方案(与恒流二极管CCD类似)。该恒流稳流器基于自偏置晶体管(SBT)技术,在较宽的电压范围内调节电流。它使用负温度系数来保护LED在极端电压和电流下不会发生热崩溃。恒流稳流器将立即开启,达到25%调节时仅使用0.5VVak。它无需外部部件,因此可设计用作高压侧或低压侧稳压器。高阳极-阴极电压额定值可耐受汽车、工业和商业标志应用中常见的浪涌。该恒流稳流器采用耐高温封装,符合AEC-Q101标准,并获得UL94-V0认证。特性•强大的功率包:460兆瓦•工作电压范围宽•直接刺激•电压浪涌抑制−保护led•SB...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ON恒流二极管 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-11-18 10:26:00
返回